主题中讨论的其他器件:AFE7950、 LMK04828、
团队好,
我想确认 AFE 的 JESD 是否可以在启用环回后建立链路。 我尝试启用 AFE7950的 JESD 环回功能、但没有 LOS 错误。
sysParams.jesdABLvdsSync= True sysParams.jesdCDLvdsSync= True sysParams.syncLoopBack = False #JESD Sync signal is connected to FPGA sysParams.jesdLoopbackEn= True
但 JESD 仍然没有建立链路。 我执行了这个函数:adcDacSync,遇到一些错误:
这些误差是什么意思? 1 μ s 未)CS 状态 2)串行器/解串器 Rx 通道0发生 FIFO 错误。 可能存在串行器/解串器眼图问题或 FIFO 偏移问题。
在测试过程中、我仅打开了 TXA、TXB、RXA、RXB。 因此通道0-3没有 LOS 错误。
启用 JESD 的环回功能后、如果 RxA 不接收数据、JESD 也会建立一个链路?
由于 AFE 的同步输入/输出均连接到 FPGA、这在启用环回时是否会影响 JESD 的链路?
如果回送功能失败、它是否能够表明我们的 AFE 硬件有问题?