This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:请求获取有关将 ADC 输出 ILA 数据正确放置到 HSDC Pro 的指南

Guru**** 2466280 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1296151/afe7900evm-request-to-guide-on-ploting-adc-output-ila-data-on-to-hsdc-pro-correctly

器件型号:AFE7900EVM

尊敬的先生/女士:

我们正在使用 AFE7900EVM、它通过 FMC 连接器连接到 ZCU102EVM。

我们是使用 TI 团队共享的位文件在 ILA 中接收 ADC 数据来满足要求。

从 ILA 导入的实际数据作为 iladata_copy.csv 附上、相应的 HSDC Pro 绘制图如下所示

e2e.ti.com/.../iladata183-_2D00_-Copy.csv

下一步、TI 团队建议将 D 列和 E 列数据视为交错数据 I 和 F 列和 G 列视为交错数据 Q。根据建议、请查看随附的交错 I 和 Q 数据和图表、如下所示

e2e.ti.com/.../IQ_5F00_interleaved.csv

TI 团队再次要求在分离180度后查看数据、我们通过互换 I 和 q 值来实现这一分离、如下所示

e2e.ti.com/.../Q_5F00_I_5F00_180_5F00_data.csv

请帮助我们绘制实际数据并查看实际输出。 请分享作为解决方案必须实施的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fimmy、您好!

    为了处理从 Vivado 获取的数据、我们提供了一个"ILA Analyzer"工具、该工具获取生成的 CSV 文件作为 Vivado 并将数据导出到 HSDC Pro 中。 我建议使用 提供的 项目中包含的 ILA 分析器工具、并使用以下设置。

    此致、

    大卫·查帕罗