This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:尝试连接 Xilinx 时遇到问题's FPGA

Guru**** 2812085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1298826/afe7900evm-encountered-a-problem-while-trying-to-connect-with-xilinx-s-fpga

器件型号:AFE7900EVM

您好专家:

我使用了 Xilinx 的 JESD204 IP 内核、在发送数据时遇到了以下图片、并且没有看到来自 TXA 的任何信号、 (我仅使用两个 TX 端口、配置也如下所示)。

我还有其他问题

1.我没有添加另一个延迟、请询问如何添加 XDC 延迟文件、是否有特定的示例(尤其是 sysref 和 sync)(因为我没有找到 FPGA 例程的 VC 模型)。

2.由于我是在发送数据、所以我该如何确定中心频率(因为我的示波器只能观察到1000M)?

e2e.ti.com/.../5658.Afe79xxPg1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    仅使用一半的 DAC 通道时、预计会出现此误差。 两个 DAC 都在第一个链路中、而第二个链路未使用。 在我们的 AFE79xx 软件最新版本中、我们已修复此问题。 请下载并安装 AFE79xx GUI 的最新版本、此错误将不再发生。  

    此致、

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家:

    感谢您的回答、但我也想知道这是否意味着我的连锁店取得了成功。 (我在示波器上没有看到信号)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    您显示的日志表明已为 TxA 和 TxB 建立 JESD 链路。 我仍建议更新 AFE79xx 软件以验证是否消除其他错误。

    TxA 和 TxB 的 NCO 是否已修改为示波器可以采集的频率? 我建议将 NCO 更新为100MHz。

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您的回答、这对我来说非常重要、我会在下一个测试中尝试您的建议。

    此致、