This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8030EVM:在我们仅进行 SW1复位时 SPI 正常工作

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE8030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1293936/afe8030evm-spi-is-working-when-we-do-sw1-reset-only

器件型号:AFE8030EVM
主题中讨论的其他器件:AFE8030

大家好、

我们使用的是 AFE8030。 已针对外部 SPI 修改了设置(通过 FMC 连接器)、并且我们在为 EVM 上电后无法通过 SPI 与 AFE 芯片通信。 但在通过按下 SW1按钮执行手动复位后、我们便能够与芯片进行通信并对其进行编程。 为什么会发生这种情况? 此芯片具有加电复位特性。 为什么需要额外的复位?

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiva,

    您是否能够解决您先前在 E2E 上的帖子? 是否按照 Kang 的建议解决了先前的问题? 当您发现当前问题时、是否仍保持接地连接?

    请建议 FPGA 板和 AFE80xx EVM 之间的接地连接。 我们之前由于 FPGA 和 AFE80xx EVM 之间的接地连接不良而发生了 SPI 故障。 请检查 USB 是否有助于在两个电路板之间连接接地。  

     

    EVM 上是否已安装 R81? 您能否探测复位网络以查看 FTDI 芯片是否在控制信号?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     FPGA 和 TI 板均安装在同一基板上。 它们都接地。 我正在监视 EVB 消耗的电流、我看到在我打开它时会消耗特定电流(1.03A 或示例)、SPI 不工作。 按下 SW1 (复位按钮)后、电流消耗增加(到1.07A)并且 SPI 开始工作。 按下 SW1时、电流大小为1.03A。当我启动 EVB 时、AFE 芯片似乎处于复位状态、而在我按下 SW1后、它退出复位状态!

    我实际上删除了 R81、以确保 FTDI 不会影响任何东西。 我探测了来自 FTDI 芯片的 RESET_3P3引脚(这是电平转换为 RESET_FTDI)、但即使在我按下 SW1时它始终为3.3V。

    我同意这看起来像一些接地事情。 但两个电路板都接地至基板。 FMC 引脚是否具有某种功能? 是否可以通过 FPGA 发送复位? (通过安装 R80电阻器)。 应该探索一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我们对 EVM 执行了更多的测试,我们看到了一些有线行为。  我删除了所有内容、然后立即开始测试 TI 板。 不与 FPGA 或任何设备连接。 我只是在监控消耗的电流。 即使之后芯片以未定义状态启动、我也必须按下 SW1按钮将其复位为默认状态。 我探测了传入工作电路板和非工作电路板上 AFE 的复位信号。 它如下所示。 在工作板中、RESET 开始变为高电平、但随后拉低一段时间。 非工作电路板不会发生这种情况。 复位是如何拉低的? 执行此操作的是 RESET_FTDI 信号吗?

    此致  

    希瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiva,

    AFE8030在加电时无需硬件复位切换。 FTDI 和 SW1连接到 RESET 引脚、但在上电期间不会进行切换。 您是否已将 mini-USB 电缆连接到 AFE EVM 以进行实验? 您能否确认已填充1.8V 的 R77上拉电阻、复位网络未悬空?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我们没有 为我们的实验连接 mini-USB 电缆、因为我们 使用 FMC SPI 线对 AFE8030进行编程。

    此致  
    希瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiva,

    您能否确认重置网络不悬空?  

    您是否还可以就所执行的任何 QC 测试与电路板车间确认?

    此致、