This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:JESD204B 子类0操作

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1296275/afe7950evm-jesd204b-subclass-0-operation

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950

考虑到只存在一个芯片、AFE7950是否可以在没有 sysref 的 JESD204B 子类0模式下运行、使用所有 ADC。 如何使用 Latte 进行配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、


    如果确定性延迟不是系统要求、则可以使用内部参考频率信号来启动 AFE。 为此、您可以在启动脚本中添加以下参数。 此参数将配置 AFE、以使其忽略参考频率引脚上的任何信号、并使用内部生成的信号来提供启动期间所需的脉冲。  

    sysParams.useSpiSysref=True (请确保在  AFE.deviceBringup ()之前添加此参数 行)


    此致、

    大卫·查帕罗