This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:SPI 命令接口开发

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1286270/afe7950-spi-command-interface-development

器件型号:AFE7950

您好!

我意识到、提供的 SPI 控制器特定于 AMD/Xilinx 系统。 您能否提供任何使用软控制器开发 SPI 的指南?

谢谢、Dhruva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruva:

    正如您提到的、我们提供的参考设计适用于 AMD/Xilinx 系统的 SPI 控制器。 要在另一个系统中执行此操作、您需要执行以下步骤:

    1.生成包含启动 AFE 所需的所有寄存器写入/读出检查/轮询的日志文件。

    创建 SPI 驱动程序以执行 SPI 写入、自检和轮询。

    3.使用生成的日志文件对 AFE 进行编程。

    4.对于配置后的器件控制、可以使用 C API 函数。 这些应用程序随 GUI 一起安装、可在以下位置找到: C:\Users\ \Documents\Texas Instruments\Afe79xxLatte\lib\Afe79xxLibrary\AFE79xxLibraryPG1p0\AFECLibs\cafe

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复、

    除了遵循日志文件之外、是否有任何建议的方法来实现 SPI 控制器(特定于 AFE)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruva:

    日志文件包含启动 AFE 所需的所有寄存器写入/读取检查/轮询、因此使用日志文件是正确对 AFE 进行编程的唯一方法。

    此致、

    大卫·查帕罗