This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:内部增益

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX8410L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1294281/lmx8410l-internal-gain

器件型号:LMX8410L

大家好、

1) 1) LMX8410L 的总增益是否如下表所示? 在测试过程中、内部增益似乎没有达到该值。

2) 2)内部集成式 IF 放大器是否可控? 如果是、那么相关的寄存器是什么?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    尝试查看 R105[4:2]是否可以更改 LNA 的增益。 默认值为7、较小的值=较高的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的支持。

    我可以知道为什么 TICS PRO 没有此寄存器吗? 如果 R105控制内部 LNA 增益、控制增益的范围是多少?  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    这是一个 用于控制 LNA 的电流的隐藏寄存器、我不知道它是否可以用于更改 LNA 的增益、只需试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    客户已尝试更改 R105寄存器、但增益没有显著变化。

    1) 1)根据手册、8GHz RF 输入时电压增益是9dB、但实际上8GHz RF 输入时、在9GHz 和1GHz IF 输出的内部 LO 处测出的增益大概是-10dB、这和手册大不相同。 lmx8410l 的内部增益是多少? 是否可以对其进行配置?

    2) 2)在寄存器配置为内部 LO 聚酯到 M 的模式下、本地振荡器的输出端为什么存在本地泄漏? 该模式应该是本地振荡器内部混合的模式、对吧?

    3) LMX8410L 具有内部 LNA、如果是放大器 IFA、这两个放大器增益是否可控?

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    如果 R105剂量没有帮助、我就没有其他方法来更改电压增益。  

    在 GHz 频率下、泄漏是不可避免的、尤其是当一切都封装在小裸片中时。

    如果寄存器映射不包含放大器增益设置、这意味着它不可用、或者如果存在隐藏的寄存器、这意味着我们并不期望增益 需要用户配置。