This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7921:关于 AFE7921配置问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7921

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1294117/afe7921-about-afe7921-config-question

器件型号:AFE7921

您好!

  我们使用了 AFE7921、

输入参考时钟= 245.76MHz,输入 SYSREF

TX 通道:4,RX 通道:4,我们不使用 FB 通道

JESD 204B 通道:4,运行9.8304Gbps

射频通道至串行器/解串器掩码

ADC1/DAC1–SRX/TX1
ADC2/DAC2–SRX/TX2
ADC3/DAC3–SRX/TX3
ADC4/DAC4–SRX/TX4

有关配置的一些问题

AFE7921有3组 SPI、SPIA 用于配置吗?

关于 sysParams.modeTdd 参数、我们将使用 FDD 模式、该参数应该配置为什么模式?

如果我处于 TDD 模式、并且单独使用 RX/TX 4个通道、是否配置为0?

4.关于 sysParams.topLevelSystemMode 我无法在"AFE79xx_ConfigurationGuide_SBAA417.pdf"上找到相应的说明

5.这对于 sysParams.jesdSystemMode 意味着什么? 括号前后的两个参数是什么意思? 此外、4T4R、参数应该是什么?

6.关于 sysParams.jesdTxLaneMux 和 sysParams.jesdRxLaneMux,如何车道到 mux ?
我们对 ADC 和串行器的通信如下
ADC1-STX1;DAC1-SRX1
ADC2-STX2;DAC2-SRX2
ADC3-STX3;DAC3-SRX3
ADC4-STX4;DAC4-SRX4

SERDES 通道5、6、7、8ia 未 连接

7.关于 sysParams。 LMFSHdFb、我们不使用 FB 通道、可以在这里填充一个随机参数吗?

8.如果我想配置其他参数,如何执行?
如果我们要配置 sysrefTermination 或 serdesTxPreCursor 或一些其他参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好陈先生(@Zhansheng Chen)

    当您遇到此错误

    请访问 devInit.py、然后注释掉以下行。 您会看到误差消失。 我们目前正在研究如何调试此问题。

    我们正在查看您在该 E2E 帖子上的其他问题、并会回复给您。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此帖子 e2e.ti.com/.../afe7921-some-error-about-latte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhansheng、

    1. 是的、SPIA 是主 SPI、且在复位时仅 SPI 可用、因此可用于配置。 SPIB1和 SPIB2是可选的 SPI、如果需要、可以通过将它们连接到 GPIO 进行配置。
    2. modeTdd 参数用于 TDD 的 GPIO 控制、可切换通道的开/关。 您可以根据希望 GPIO 控制切换开/关通道的方式设置模式 Tdd、即使使用 FDD 模式也是如此。 请参阅配置指南第2.3节中的以下代码片段、了解更多相关信息。
    3. 我不确定您指的是哪个参数、您能否说明一下?
    4. 我相信您可以保持此参数 不变。
    5. JESD 系统模式是指每个 ADC_JESD 实例的模式。 这两个值是[实例0、实例1] RXA/B 属于实例0、RXC/D 属于实例1。  我认为、由于不使用 FB、因此您可以为自己的情况使用 SYSTEM MODE = 2、但请参阅以下表11配置指南中的片段、以及 有关此方面的更多信息、请参阅配置指南中的第3.2.2节。
    6. 您可以使用:  
      1. sysParams.jesdTxLaneMux = [0,1,4,5,2,3,6,7]
      2. sysParams.jesdRxLaneMux = [0,1,4,5,2,3,6,7]
    7. 我想您可以保持此参数不变。 我认为您不应该填写完全随机的值、如果模式无效、Latte 可能会给出一些错误。
    8. 您可以使用sysParams.sysrefTermination或之类的sysParams.serdesTxPreCursor设置来设置这些参数。
      1. 您可以dir(sysParams)在 Latte 命令行中键入,以获取可以通过设置进行更改的系统参数列表sysParams.<parameter>
      2. dir(sysParams)命令将提供如下所示的输出、您可以查看是否存在与您希望更改的参数相对应的参数。

    希望这些回答对您有所帮助、如果您有任何后续问题、请告知我。

    谢谢。

    阿曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aman:

             谢谢你问我的问题,我有一些关于上述的问题。

    关于问题3,我的意思是关于 sysParams.modeTdd 参数,我们的4RX 和4TX 独立地在 TDD 模式下工作。 如何设置此参数。

    多路复用 参数为何对您的应用

    1. sysParams.jesdTxLaneMux = [0,1,4,5,2,3,6,7]
    2. sysParams.jesdRxLaneMux = [0,1,4,5,2,3,6,7]

    我们的 TX 通道多路复用到 ADC 和 RX 通道到 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhansheng、

    对于问题3、无论您设置此参数、都将独立处理4RX 模式和4TX 模式。 该参数将控制是否单独处理 RXA/B/C/D 以及是否单独处理 TXA/B/C/D。 请参阅以下配置指南中的片段。 总结、

    • modeTdd = 0 表示 RXATDD 引脚控制所有 RX 通道 (RXA、RXB、RXC、RXD)、而 TXATDD 引脚控制所有 TX 通道。
    • modeTdd = 1表示
      • RXATDD 引脚控制 RXA/B
      • RXCTDD 引脚控制 RXC/D
      • TXATDD 引脚控制 TXA/B
      • TXCTDD 引脚控制 TXC/D
    • modeTdd = 2表示
      • RXATDD 控制 RXA、RXBTDD 控制 TXB、等等。
      • TXATDD 控制 TXA、TXBTDD 控制 TXB、等等。

    如需更多信息、请参阅以下配置指南片段。

    对于有关多路复用器参数的问题6、请告知我您的 LFMSHdRx 和 LMFSHdTx 参数。

    我上面建议的多路复用器参数应该在 ADC-STX 一侧映射:

    • 到 STx1的 RxA 数据(多路复用器参数中为0)
    • RxB 数据到 STx2 (1)
    • RXC 数据到 STx3 (2)
    • RXD 数据到 STx4 (3)

    由于您没有使用 FB 或 STx5-8、因此我们没有针对 STx5-8的映射数据(多路复用器数据中的参数4-7)。 我基于这一点来选择通道多路复用器、如果我的理解正确、请告诉我。 还请告诉我 RX 和 TX 的 LMFSHd 参数。

    同样、DAC-SRX 侧映射将具有:

    • SRx1 (0)映射到 TXA
    • SRx2 (1)映射到 TXB
    • SRx3 (2)映射至 TXC
    • SRx4 (3)映射到 TXD

    谢谢。

    阿曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于问题6、我们的 LMFS 为48410、通道数据速率9.8304Gbps、单链路模式

    并希望

    • RxA 数据到 STx1
    • RxB 数据到 STx2
    • RXC 数据到 STx3
    • RXD 数据至 STx4
    • SRx1 映射到 TXA
    • SRx2 映射到 TXB
    • SRx3映射至 TXC
    • SRx4 映射到 TXD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhansheng、

    谢谢您对 LMFS 的澄清-我不知何故被认为 LMFS 是22210、非常抱歉。

    在这种情况下、请使用通道 jesdTxLaneMux 和 jesdRxLaneMux =[0、1、2、3、4、5、6、7]。 此外、请设置 jesdSystemMode = 3 (从问题5开始、使用'1R'模式)。 这些参数应该会给出您正在查找的结果。 再次为困惑道歉。  

    谢谢。

    阿曼