This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:<->TSW14J58EVM 器件启动问题。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM, AFE8000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1291012/afe7900evm----tsw14j58evm-device-bringup-issues

器件型号:AFE7900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE8000EVM、TSW14J58EVM

e2e.ti.com/.../Log1AFE7900.txt

您好!

我目前正在跟踪 AFE79xxEVM_TSW14J58_Bringup PowerPoint、但使用它时遇到问题。

硬件:

AFE8000EVM (5VDC、5A 最大值)

TSW14J58EVM (5VDC 5A 最大值)

跳线:

J21:1-2

J29:1-2

J30:1-2

J34:2-3

J35:1-2  

软件:

AFE79xx

3个到 SS 端口的 USB 连接

已检查电源连接

值得一提的是、我发现 AFE8000EVM 板有一个类似的问题、即存在问题:

AFE8000EVM:<--> TSW14J58EVM SYSREF 未对齐导致无通道锁定-射频和微波论坛-射频和微波- TI E2E 支持论坛

提前感谢您提供建议。

此致

奥利弗·福布斯-肖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    从您发布的日志中可以看到、您遇到的错误是、您正在运行的脚本适用于 JESD204B 8b10b 编码、但您正在使用的 FPGA 固件适用于 JESD204C 64b66b 编码。 这就是您在 FPGA 位文件版本中收到"不匹配"错误的原因。 AFE JESD 协议为204B、但 FPGA 位文件为0x204c"

    在为 TSW14J58EVM 供电以将其设置为 与您尝试运行的脚本匹配的 JESD204B 8b10b 之前、您是否可以尝试移除跳线 J35? 然后再次按照指南进行操作?

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分
    对不起,我的时间被暂时转移到其他地方。 这样就解决了问题、使硬件启动并运行。