This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000EVM:<->TSW14J58EVM SYSREF:未对齐、导致通道未锁定

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE8000EVM, TSW14J58EVM, AFE8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1290081/afe8000evm----tsw14j58evm-sysref-not-aligned-causing-no-lane-locking

器件型号:AFE8000EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J58EVMAFE8000

e2e.ti.com/.../eyeIssueLog.txt

您好!

硬件:AFE8000EVM <--> DC182 TSW14J58  

电源:
AFE8000EVM 12DC (4A 限制)

DC182 TSW14J58 5VDC (5A 有限)

输入信号:

10MHz 10dBm、从 sig gen 更改为 AFE8000EVM J18 LMK_CLKIN

输出信号:

SMA 连接器、连接至 AFE8000EVM J13 TXA_OUT

控制:

2个 USB DC182 TSW14j58evm (1个是 SS USB、连接到计算机上足够的 SS 端口)

1个 USB AFE8000EVM

请注意、DC182 TSW14j58EVM 的固件已更新为 JESD204C 版本。

软件:

AFE80xxCAT.EXE

我将按照 AFE8000EVM_IssueLog.txt 中的步骤 Bringup_Guide 操作、在步骤6中收到错误、错误位于随附的"EyIssueLog.txt"文件中。

1) 1)如何检查是否在 Tx 和 Rx 侧捕获了 sysref。

2) 2)如何检查发送器是否正在发送数据以及眼图是否良好?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    看着你发布的日志,它看起来是不完整的。 让我来问您几个问题:

    1. 这是完整的日志吗? 因为它在任何时候都对 AFE8000进行编程。
    2.  在为电路板上电之前、是否确定 TSW14j58EVM 的跳线 J35处于1-2位置? 我提出这个问题的原因是、我可以看到 FPGA 固件报告 版本从0x104204b 更改为0x101204c 。
    3. 您是否点击了启动指南第3步中的"Device Bringup"按钮?

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Camilo,

    感谢您的答复。

    1和3)这是完整的日志、但出于某种原因、我认为设备启动"是在加载参数时发生的、因此不需要单击。

    2) 2)我已经检查了 J35的跳线是否位于位置1-2

    我已经重新运行系统、检查您提到的所有内容、检查电源是否正确、射频信号输入是否正确(10MHz、+10dBm)。

    新日志文件(log2.txt)随附了一个类似的问题、值得注意的是、每次我运行"器件启动"时、AFE80XXCat 程序都会进入(未响应)状态。  

    e2e.ti.com/.../Log2.txt 

    TSW14J58EVM 上其他跳线的位置是:

    (其他 J 值未连接跳线)

    J21 1-2
    J29 1-2
    J30 1-2
    J34 2-3
    J35 1-2

    我注意到 RBD 值不匹配、您能否对它们的含义提供一些见解?

    感谢您的帮助!

    此致

    奥利弗·福布斯-肖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    从您发布的日志中、我可以看到 JESD 链路没有建立、并且由于 CS 状态为0b00、这意味着它没有看到 K 字符。 请尝试以下操作:

    1. 在器件启动完成后的"Command Line"窗口中、您可以使用命令"AFE.adcDacSync (1)"
    2. 您能否确保 AFE8000和 TSW14J58之间的 FMC 连接是安全的? 我们已经有人没有把这事完全推上来。

    对于  RBD 值、您是否意味着每次启动时这些值都不同?

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AFE8000EVMlog3.txte2e.ti.com/.../AFE8000EVMlog4.txt

    你好,Camillo,

    我将板连接起来、仔细检查了连接是否牢固。

    我已运行启动过程两次(所有操作均已关闭、并且在运行每个启动过程之间按了重置按钮)、并 根据请求同时运行命令"AFE.adcDacSync (1)"。

    附加日志文件,我还附加了卡的设置,当检测硬件按钮被按下,如果是原因.

    提前加油。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    下面是一些需要尝试的问题和操作:

    1. AFE EVM 您确实会说如下图中所示的"DC209 AFE8000EVM"吗?

     

    1. 完成启动后、您是否可以跳过步骤5-7并按照步骤8–10进行操作、以查看您是否可以使用 RX 通道进行捕获?
    2. 我知道您说您将为 TSW14J58使用5V 5A、您能否使用万用表检查接头插孔上的电压是否为5V。 有时、对于电缆、我们不得不将电源增加到大约5.5V 来补偿损耗。
    3. 是否可以在启动后在命令行中运行以下三条命令? 这些用于重新计算 RBD。

    AFE.JESD.DACJESD[0].setGoodRbd()
    AFE.JESD.DACJESD[1].setGoodRbd()
    AFE.adcDacSync(1)

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Camilo,

    1) 1)我可以确认电路板是否显示"DC209 AFE8000EVM"(这确实使我在检测板方面感到困惑)

    3) 3)我已经检查了电压、它在连接插孔处是5.012VDC、但我已经将电源升至5.5VDC。

    我在将"AFE_Board_type"更 改为"DC209"后尝试了"启动"、但它在第3次启动结束时起作用、我不确定是否具有稳定性、因为它是否每次都完成启动。

    这确实证明了硬件能够正常工作、但我只想确保硬件每次都能正常工作。

    我仍然不清楚为什么检测硬件按钮会检测到电路板类型为"HSC1463"。

    您是否需要我提供任何其他有关此异常情况的信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Oliver:

    从您提供的日志中、我看到 AFE8000每次都被编程、看起来 稳定 JESD 链路时会出现一些问题、这很奇怪。 如果您仍然看到稳定性问题、请尝试运行以下3行:

    AFE.JESD.DACJESD[0].setGoodRbd()
    AFE.JESD.DACJESD[1].setGoodRbd()
    AFE.adcDacSync(1)

    要修复 GUI 检测到的 AFE8000EVM 的句柄、您可以按照本指南中的步骤操作、并从以下链接下载 FT_PROG 程序。 我还附加了 FTDI 模板。

    https://ftdichip.com/utilities/ 

    e2e.ti.com/.../AFE8000_2D00_EVM_2D00_Program_2D00_FTDI_2D00_Handle.docx

    e2e.ti.com/.../AFE8000_2D00_-FTDI_5F00_TEMPLATE_5F00_RevA.xml

    但是,链接问题不应与名称有关。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助 Camilo,我会在早上尝试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。  

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡米洛早上好

    我尝试了 USB 修复、现在它识别出该板是正确的"AFE8000_DC209_revA"、非常感谢您。

    我已经尝试了通过您指定的命令启动 Tx 和 Rx 链接的修复方法、这似乎有效。
    我确实需要一直使用这个命令,虽然 soi 已经注意到了。

    此致  

    奥利弗·福布斯-肖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    此致!

    卡米洛