This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:重置 FPGA POP UP Latte 工具错误

Guru**** 2766725 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10EVM, AFE7950EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1288606/afe7950evm-reset-fpga-pop-up-latte-tool-error

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:DAC39RF10EVM、、 AFE7950

我们要将 AFE7950EVM 连接到定制硬件。 我们板上的 FMC 连接器与 KCU105上的连接器相匹配、我们使用 Kintex Ultrascale 40。 我们使用自己的 JESD204内核、该内核可与 TI DAC39RF10EVM 完全配合使用。 使用 Latte 工具、setup.py 可以运行。 接下来会显示错误、告知复位 FPGA (我们也这么做了)、此时会出现 UI 弹出窗口、但仅此而已。 人们似乎期望 FPGA 生成命令来对某些东西(AFE 或 LMK)进行编程。 但是、LMK 未按照 AFE7950EVM 原理图连接到 FMC)。 如何进行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivaprasad:

    在不使用 TI TSW14J58采集板时预计会出现此错误。 可以忽略此错误、您可以照常继续进行启动。 请注意、使用 Latte 软件时、AFE 和 LMK 的编程是通过 USB/FTDI 完成的、因此无需通过 FMC 对 SPI 进行编程。 您能否确认是否按照 AFE79xx 启动指南中给出的步骤启动 AFE (包括运行 setup 和 devInit、然后是启动脚本)?  

    此致、

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    已尝试连接 AFE7950。 但并非完全成功。 需要帮助

    1.我可以在 setup 和 devinit 后看到 UI 弹出窗口。 在 UI 中、我将为24410 [Mode5]和44210 [Mode4]配置接口。 在第一个设计中、通道速度为9830.4Mbps、而第二个设计中的通道速度为4915.2Mbps。 我已经针对这种速度配置了 FPGA GTP、并且正在按预期从 GTP 接收到时钟。

    2.然而,接收模式不是 K28.5 [使用不同的位文件尝试了几十次]。 同样、SYNC [SYNCBOUTP0对]对 已传输的 K28.5 [它保持低电平]没有响应[已尝试的4和倍数计数]。  

    3.接收 GTP 输出[有8个输出,每个40位。 预期为10B 格式的 K28.5字符、但结果是总垃圾]。 我认为、AFE7950根本无法实现配置。 仅配置时钟[LMK]、[因为我确保所有时钟都正确、包括 Sysref]。

    请建议查看位置/内容。  

    [尝试附加屏幕截图,但它没有采取它]

    关于

    Shivaprasad / Vinayak Bhat