This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1289864/afe7950

器件型号:AFE7950

大家好、

我们正在使用 afe7950和 FPGA。 要通过 SPI 在 afe7950中配置模式、我们需要在 afe7950的寄存器映射中提供详细文档。 你们能否提供相关文档? 这将是真正的帮助!

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    应使用 AFE79xx EVM 控制软件生成寄存器配置文件或日志文件、其中包含用于初始配置的 SPI 寄存器序列。 有关日志文件生成的详细信息,请参阅"AFE79XX_CLA.pdf"中 Latte_User 的第3节。 请参考 Register_Set_安全文件夹"数据表"部分中的"SBAU337_SCIP_May_2020.pdf"文档中的"SBAU337_SCIP_MAY_2020.pdf"部分中提供的重要寄存器的说明。

    "AFE79xx_ConfigurationGuide_SBAA417_Jun2020.pdf"文档简要介绍了 AFE79xx 的各种模块、并介绍了如何识别系统的正确设置以及如何通过 AFE79xx EVM 软件配置 AFE。  

    "AFE79XX_AFE79xx.app"和 "AFE79xx_ConfigurationGuide_SBAA417_Jun2020.pdf"位于 Latte_User 安全文件夹(www.ti.com/mysecuresoftware)的"应用手册"部分

      安全文件夹"TI JESD204 IP 参考设计"部分的"spi_Controller.zip"中提供了实现 AFE SPI 控制的参考 FPGA 设计。  

    此致、

    维贾伊