This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 射频器件选择建议

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1292604/rf-device-selection-recommendations

员工好!
我有以下需求。 您能为合适的设备提供建议吗?
我想在同一电路板上包含高达10Gsps 的 ADC 和高达10GBaud 的 DAC。
是否有任何设备符合上述参数要求?
祝你一切

顺利 刘嘉轩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告知您的终端设备应用的详细信息、以便我们提出建议

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我们的应用如下:我们需要一个可以同时实现高速数字信号发送和接收的开发板。 开发板可以与高速 AD / DA 模块兼容。 最好将合适的例程作为开发示例。 AD / DA 模块采样率高于10Gsps

    祝你一切

    顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否同时澄清一下您针对此项目的终端设备是什么? 对于10Gsps ADC 和 DAC、需遵守出口控制规定。 例如、您从事的是任何电信设备或军事设备。 需要说明。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们完全理解您的担忧。 我们是一个从事高速通信研究的大学实验室。 该项目不涉及电信设备和军事设备。

    祝你一切

    顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,FAQON

    您需要联系当地的设备供应商、看看他们是否可以帮助解决您的问题。

    此致、

    Geoff