This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7685:通过并行 GPIO 实现的外部 AGC 全范围控制

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7686, AFE7685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1290562/afe7685-external-agc-full-range-control-through-parallel-gpios

器件型号:AFE7685
主题中讨论的其他器件:AFE7686

您好!

我们希望使用外部 AGC"通过并行 GPIO 实现全范围控制"

我们将寄存器 GAIN_CNTL_*设置为并行 GPIO,但似乎它不起作用,我对此问题有疑问:

1.在2018年4月的数据表 PG3中、该数据表显示"在 AFE76xx 中、每个2RX 通道都有8个 GPIO 引脚、可用于设置 RX DSA 衰减
",在 slau767中,它说"在 AFE7686中,每个2RX 通道有8个 GPIO ...",我的问题是否 AFE7685有这个选项?

2.在 slau767中,它在"表17. 对用于 RX DSA 控制的 GPIO 进行编程"该地址(十六进制)为36、38、3A、3C、而我发现它应该在寄存器190 (值 FF 以进行输入)中

您是否更新过描述"对用于 RX DSA 控制的 GPIO 进行编程"的文档或更正了地址文档?

3.在 slau767中"表11. RX DSA 编程示例"、其中在地址300中显示"在引脚 AGC 模式下、RX_FAST 和 FSPI 线路被选通。0x61000300[1]:0

A.如何打开门控销?

b.什么是0x61000300[1:0],我知道 SPI 的地址为0x0300,那么什么是0x6100?

谢谢!

阿里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arik

    关于您的问题:

    。 在2018年4月起的数据表 PG3中、该数据表显示"在 AFE76xx 中、每个2RX 通道都有8个 GPIO 引脚、可用于设置 RX DSA 衰减
    快速并行",在 slau767中,它说"在 AFE7686中,每个2RX 通道都有8个 GPIO ...",我的问题是否 AFE7685有这个选项?

    是的、AFE7686和 AFE7685都具有该选项。

    2.在 slau767中,它在"表17. 对用于 RX DSA 控制的 GPIO 进行编程"该地址(十六进制)为36、38、3A、3C、而我发现它应该在寄存器190 (值 FF 以进行输入)中

    您是否更新过描述"对用于 RX DSA 控制的 GPIO 进行编程"的文档或更正了地址文档?

    [/报价]

    否、以下示例正确。 该寄存器与这些特定 GPIO 的 TRM 相匹配

    3.在 slau767中"表11. RX DSA 编程示例"、其中在地址300中显示"在引脚 AGC 模式下、RX_FAST 和 FSPI 线路被选通。0x61000300[1]:0

    A.如何打开门控销?

    b.什么是0x61000300[1:0],我知道 SPI 的地址为0x0300,那么什么是0x6100?

    [/报价]

    这两个特性在 PIN AGC 模式下不可用。 用户不需要对此执行进一步操作

    -姜

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    感谢您的帮助、来自 GPIO 的 RX DSA 仍然无法正常工作。

    我看到引脚 FSPICLKx (例如 FSPICLKA)和引脚 FSPIDx (例如 FSPIDA、其作用类似于输出而不是输入、它像是强制"0"作为输出而不是像输入。 我已经尝试使用 fspi_termination,但它没有帮助,我断开了输入(有电阻器),并将上拉100欧姆连接至1.8V 至 FSPICLKA,电压就像0.5V 而不是1.8V,似乎引脚的作用类似于输出。

    请提供您的建议

    阿里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arik:

    对于 FSPICLK 和 FSPIDx、您可以使用以下命令:

    0x0011 0x08  ##打开流量控制器页面

    0x01DB 0x41##FSPI_CLK-A  OE_N = 1

    0x01DC 0x41##FSPI_DATA-A  OE_N = 1

    0x01DD 0x41##FSPI_CLK-B  OE_N = 1

    0x01DE 0x41##FSPI_DATA-B  OE_N = 1

    0x01DF 0x41##FSPI_CLK-C  OE_N = 1

    0x01E0 0x41  ##FSPI_DATA-C OE_N = 1

    0x01E1 0x41##FSPI_CLK-D  OE_N = 1

    0x01E2 0x41  ##FSPI_DATA-D OE_N = 1

    0x0011 0x00##  关闭流量控制器页面

    请告诉我、这是如何为您解决的。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:  

    令人惊叹的是、它似乎解决了  FSPICLK 和 FSPIDx 问题。

    非常感谢!!

    请给我几天时间、看看我是否没有关于  外部 AGC 的其他问题。

    如果一切正常、我将关闭我的问题

    再次感谢  

    阿里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arik,

    没问题。 我们只是建议解决方案。 很高兴听到初始积极的结果,请保持我们更新。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    外部 AGC"通过并行 GPIO 实现全范围控制"工作正常!

    再次、非常感谢!

    B.T.W、我如何获得  在 流量控制器中包含0x01DB - 0x01E2的更新寄存器文档? 我有 SLAU744A
    2018年5月–2018年7月修订

    谢谢

    阿里克