This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:将8通道4通道设计从 ZCU102移植到 ST1载波上的 Enclustra XU8 SOM 模块时出现问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1292933/afe7950-problem-porting-8-lane-4-channel-design-from-the-zcu102-to-the-enclustra-xu8-som-module-on-an-st1-carrier

器件型号:AFE7950

我已将 通过 ZCU102上 HPC1 FMC 连接的 AFE 的8通道 TI_IP_12Gbps_8Lane 设计方案移植到 Enclustra SOM X8。 我无法使最终的 TI_IP_Config 运行 wtthout 错误、就像我在   

您能否解释导致链路中断状态的原因,如上所示。 我是否可以解释为所有通道都未协商、即 RX0和 RX 1表示所有通道。

感谢您的帮助

乔