This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:AFE7950的 PLL 是整数 N 还是分数 N

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1292907/afe7950-is-the-pll-for-afe7950-be-integer-n-or-fractional-n

器件型号:AFE7950

您好!

我想知道我是否可以使用采用小数 N 模式的 AFE7950内部 PLL。 我有某个频率方案、该频率方案不是156.25MHz 参考时钟的整数倍。 我很好奇这是不是可能的。 请告知。

谢谢。

Youngho.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngho:

    AFE7950中的内部 PLL 仅支持整数 N 分频器值。 它不 支持 派系 N 模式。  

    此致、

    维贾伊