This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:WH2302E-40C31的工作温度

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF372017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1291322/trf372017-operation-temperature-of-the-wh2302e-40c31

器件型号:TRF372017

大家好、  

请就以下主题提供建议。

问题:

问题1: 参考时钟质量是否影响星座图质量?

问题2. 您能告诉我 评估板上的 WH2302E-40C31的工作温度吗?  我无法访问该器件的数据表。

 我在评估板上评估了 TRF372017的性能。

它在室温  条件下表现出良好的性能、但是、在高温条件下、星座点变得模糊、误码率增加。

当我将 WH2302E-40C3替换为另一个晶体振荡器时、EVM 在高温下仍然显示出良好的效果。  

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    1.是的、对于 EVM%解调、时钟和本地振荡器的质量将直接影响解调性能

    2.不幸的是,不,我也没有访问数据表的权限。 正如您所提到的、这些晶体通常是引脚兼容的。 请确保选择一个具有适合您的应用的足够温度曲线的稳压器。