This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7070:未使用 LVDS 时连接 LVDS 电源/输出引脚

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1290708/afe7070-lvds-supply-output-pins-connection-if-lvds-is-unused

器件型号:AFE7070

您好

如果 未使用芯片的 LVDS 功能、LVDS 输出引脚(44和45)建议的端接是什么? 它们是否可以保持开路或是否应连接到 GND?

是否允许在不使用 LVDS 输出的情况下不为 LVDS 电源引脚 LVDSVDD18 (引脚46)供电? 即使此引脚没有电源、是否应该放置一个去耦电容器?

菲利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    LVDS 输出可以保持开路、但应通过 CONFIG6寄存器地址0x06断电。  电源引脚仍应连接到器件适用的电压。

    此致、  

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    因此、为了在电路板上节省一些空间、是否足以仅在未使用的 LVDS 电源引脚上放置一个旁路电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在靠近引脚的位置放置一个0.1uF 电容器。

    此致、

    Geoff