This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:定制电路板上的 AFE7950EVM。 Latte 工具显示错误

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1288443/afe7950evm-afe7950evm-on-our-custom-board-latte-tool-shows-errors

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950

我正在尝试将 AFE7950EVM 与定制硬件一起使用。 为了确保硬件兼容性、我的硬件板上的 FMC 连接器与 KCU105引脚对引脚匹配。 [使用的 FPGA 是 UltraScale Kintex 40]。 当我尝试使用 Latte 工具时、setup.py 可以正常工作、但 devinit.py 给出了1个错误、表明复位了 FPGA。  [其他脚本似乎会寻找用于配置 LMK 器件和 AFE7950的 FPGA。 BTW 随即出现一个弹出式 GUI、就是这样]。 正如我所看到的、Latte 似乎希望一些已经准备好的代码能够在 FPGA 上运行。 我迷路了 

。 在 FPGA 中、我想将我们的逻辑代码与[我们开发的]可正常运行的 JESD 内核配合使用。 请告诉我在这种情况下如何进行测试。 请提供帮助。 关于 Shivaprasad / Vinayak Bhat