This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:同时捕获两条 Rx 路径

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1287799/afe7900evm-capture-two-rx-path-in-the-same-time

器件型号:AFE7900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7900

您好!  

我正在通过 TSW14J58评估 AFE7900。 是否可以同步捕获两条 Rx 路径 ?  

Fayçal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haizouni:

    目前、我们无法与 TSW14J58同步捕获两个 Rx 通道。 我已将此问题告知了我们的软件团队、并将请求在下一个设计中添加此功能。  

    如果需要同步捕获两个 Rx 通道、则可采取的一条路径是使用我们的 TI204c-IP、并为 AFE+TSW14J58创建设计、从而可通过 Vivado 捕获数据。 要接收 TI204c-IP 的访问权限、您可以通过以下链接申请许可。

    https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP 

    此致、

    大卫·查帕罗