This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:IQ 不平衡(DAC 模式)

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1282257/afe7444evm-iq-imbalance-dac-mode

器件型号:AFE7444EVM

尊敬的 TI 支持部门:

我们成功 执行了将 AFE7444EVM 与 ZCU102连接的实验。

在 Tx 模式(DAC 模式6)下、我们分别发送 I 和 Q 信号(余弦和正弦)、我们会注意到较大的 I/Q 不平衡(请参见所附图片)

第一张图片是 I/Q -> cos、sin

第二张图片是 I/Q -> cos、-1* sin

AFE GUI 中是否有任何选项可用于解决此问题、AFE7444芯片中是否有其他方法可解决此问题?

将 NCO 频率设置为1500MHz、正弦/余弦信号的基带频率为5.76MHz

请建议:

提前感谢、

佐兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoran、您好!

    需要检查的一点是 FPGA 到 AFE 通道映射是否已被处理。 在 EVM 至 ZCU102连接上、通道不会一映射到一个、因此可能会导致 DAC 无法获取正确的 I/Q 数据。  

    您能否在设计中检查一下?

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、谢谢您的建议、但您能解释一下应该如何使用 AFE GUI 中的纵横制部分吗?

    此外、对于 AFE 端的通道映射、如果我们还需要确定其他事项、

    此致!

    佐兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoran、您好!

    我们建议更新 FPGA 中的映射。 您能否在设计中分享串行器/解串器通道的引脚分配?

    此致、

    大卫·查帕罗