This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:射频与放大器;微波论坛

Guru**** 2539320 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950-SP, AFE7950, AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1286611/afe7950-rf-microwave-forum

器件型号:AFE7950
主题中讨论的其他器件:AFE7444

尊敬的 David Chaparro:

我通过下面的链接收到了您的答案、我还有一个问题。
https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1228028/afe7950-lmfs-value/4654546#4654546

在我发送的配置图中、DAC 输入速率计算如下。
时钟= 245.76[MHz]= 4.069[ns]
DAC 输入速率[GSPS]= 10[样本] X 2 (I+Q)/ 4.069[ns]= 4.9152[GSPS]
DAC 输入速率[Gbps]= 4.9152[GSPS] X 12[位/样本]= 58.9824[Gbps]

不过、AFE7950-SP 数据表的表8-13显示的最大速率为3"GSPS]或29.5[Gbps]。
我认为 DAC 无法满足输入速率、因此请回顾一下。

最棒的肉酱
人里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Man-Ick:

    没错、AFE7950上 DAC 的最大输入数据速率为3GSPS。  

    为了计算系统所需的特定输入速率和通道速率、我们需要指定为特定的 LMFS、因为这将决定如何将数据打包到通道中。 最好从系统所需的 AFE 配置开始。  

    在上一篇文章中、您提到您只需要两个通道、并且正在寻找宽带模式。 您能否分享以下信息以便我们为您的系统选择 AFE 配置?

    1.您对 DAC 输出的 IBW 要求是什么?

    2.您的 FPGA 支持的最大 SerDes 速率是多少?  

    3. DAC 的目标频率范围是多少?  

    要计算通道速率、我们使用以下公式:

    通道速率=((采样频率)/(内插))*(#bits/sample)*(编码)*(I/Q 通道)*(通道数)/(#通道数)

    例如、在本例中、对于 Rx、采样频率为 2949.12Msps、4个 RX 通道具有4个通道、使用12倍抽取率、每个样本具有16位、使用10b/8b 编码。

    通道速率=(2949.12 M /12)*(16)*(10/8)* 2* 4/4=9.8304Gbps

    本应用手册中有一个很好的关于 AFE7444的示例、见第2页。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaa875

    此致、

    大卫·查帕罗