This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:有关通过 SPI 对 LMX8410L 进行编程的一些帮助、请...

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX8410L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1286836/lmx8410l-some-assistance-with-programming-the-lmx8410l-over-spi-please

器件型号:LMX8410L
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

我已经在 EVM 上评估了 LMX8410L、它对我的应用很好、因此我现在需要编写代码以通过 SPI 驱动它、而不是通过 TICS 应用程序和 USB2Any 板驱动它。

1] 在固定频率应用中、我可以简单地使用从 TIC 中导出的寄存器映射、或者是否有其他我需要注意的设置或隐藏寄存器?

2] 是否有用于驱动器件的代码示例或任何可提供帮助的应用手册?

非常感谢

MKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    只需复制 TICS Pro 中的所有寄存器值、并使用软件对这些值进行编程。 请确保按照降序对寄存器进行编程、这与 TICS Pro 类似。

    我们没有示例代码、但只要微控制器具有专用 SPI 端口、示例代码就应该非常简单。