This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:Latte/cafe 代码缺失 FTDI_burstWrite ()和 FTDI_burstRead ()

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1271992/afe7900evm-latte-cafe-code-is-missing-ftdi_burstwrite-and-ftdi_burstread

器件型号:AFE7900EVM

您好!

在 Afe79xxLatte/lib/Afe79xxLibrary/AFE79xxLibraryPG1p0/AFECLibs/CAFE79xxTI 中:

  • src/tiAfe79_baseFunc.c 调用 FTDI_burstWrite ()和 FTDI_burstRead ()
  • include/tiAfe79_interface.h 声明两个函数
  • libinterface.dll 实际上会定义这些函数,

但是、AFECLibs/接口(libinterface.dll 的源代码)没有 这些堆栈的源代码。 该库似乎是从不同的源代码版本构建的。

您能否提供最新版本的 interface.cpp 或 FTDI_burstWrite ()和 FTDI_burstRead ()的代码?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    对于您指出的问题、我们已联系软件团队、并正在等待他们的响应。 我们将尝试在本周结束前获得反馈。  

    此致、

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您是否愿意分享有关您对这些职能的要求的更多信息? 您是否尝试使用 FTDI 进行突发写入/读取?  

    如果您尝试使用 CAPI 函数、那么您需要使用自己的 SPI 驱动程序函数更新 tiAfe79_baseFunc。

    此致、

    大卫·查帕罗