This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:关于 EEPROM 代码

Guru**** 2811035 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1285511/afe7950evm-regarding-the-eeprom-code

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950

FT4232H 与93LC46B-I/MS Microchip EEPROM 连接、如何配置该 EEPROM、哪种代码会连接? 我计划使用同一个 FT4232H 芯片和 Latte 来配置具有 AFE7950的定制板。 如何做到这一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    EEPROM 仅用于存储 FTDI、序列号、名称等。  它不会为 FTDI 芯片存储任何类型的代码、这些代码随后可用于将寄存器文件加载到 AFE7950中。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在没有 EEPROM 的情况下使用 FTDI 芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可能会正常工作、但是不会保存任何有关芯片的信息(如序列号)。  这意味着每次 USB 初始化链路时、序列号都会发生变化、从而难以维护您的代码。  如果您希望进一步了解此选项、我们建议您直接向 FTDI 提交请求、以便查看其关于在没有 EEPROM 的情况下运行 FTDI 芯片的建议。

    此致、

    Geoff