This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000EVM:无法找到 Versal VCK190的 JESD 支持

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1274429/afe8000evm-unable-to-locate-jesd-support-for-versal-vck190

器件型号:AFE8000EVM
主题中讨论的其他器件:AFE8000

AFE8000 EVM 的默认 Versal 平台将为 VCK190。 TI 可使用 TI JESD 204 IP 来生成 FPGA 代码

我已请求在 VCK190平台上使用 AFE80xx 的 IP、包括 JESD 204 IP、并且我回复了一封电子邮件、确认我想要生成什么。

1:是否有任何想法、IP 何时可用(它现在阻止了问题)?

2:如果我在错误的地方查找、IP 将在安全的哪个位置可见?

3:当电子邮件没有回复时、跟踪此类查询的正确方法是什么?

4:该项目正处于这样一个阶段、JESD 通道和采样率的任何组合都可以实现目标。 是否还有其他 VCK190图像可用于 AFE8000 EVM?

韩语

安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我们构建了一个设计、并正在对我们发现的问题进行调试。 一旦我们发现问题、我们就可以共享该设计。  

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、谢谢 David、

    我们期待获得这样的设计。

    韩语

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我将关闭此帖子、因为该设计已通过电子邮件共享。

    此致、

    大卫·查帕罗