请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7950EVM 您好!
我将 Latte S/W 与 TSW14J56RevD 结合使用、 已尝试运行 AFE79xx_TSW14J56_Mode1.py、但系统显示以下错误消息。 错误消息显示"#Error: no module named mhsdcparam"。 您能不能看一下我的代码出了什么问题? 在高速数据转换器专业版 S/W 侧、它刚刚与 USB 连接、绿色的"已连接"标志出现、S/N:T825SBO2。 我是否需要手动导入固件? 请告知如何解决此错误。
谢谢。
约霍

#setupParams.skipFpga = 1 mainWindow.clearSession() ## Note : below base_directory needs to be modified per user's environment. #base_directory = "C:\\Users\\a0485420\\Documents\\Texas Instruments\\Latte\\projects\\AFE79xx\\" base_directory = "C:\\Users\YO25596\\OneDrive - MIT Lincoln Laboratory\\Documents\\Texas Instruments\\Afe79xxLatte\\projects\\AFE79xx\\" '''************INITIALIZATION**********************''' mainWindow.runFile(base_directory + r"bringup\setup.py") mainWindow.runFile(base_directory + r"bringup\devInit.py") '''************SETUP AND CONFIGURE HSDCPRO**********************''' from mhsdcparam import confighsdcpro hsdcparam = confighsdcpro().hsdcparam #hsdcparam.Boardsno="T7427DJB" hsdcparam.Boardsno="T825SBO2" hsdcparam.tx.Devicename="AFE79xx_2x2TX_44210" hsdcparam.tx.Datarate=sysParams.Fdac/sysParams.ducFactorTx[0]*1e6 hsdcparam.rx.Devicename="AFE79xx_2x2RX_24410" hsdcparam.rx.Datarate=sysParams.FadcRx/sysParams.ddcFactorRx[0]*1e6 hsdcparam.fb.Devicename="AFE79xx_1x2FB_44210" hsdcparam.fb.Datarate=sysParams.FadcFb/sysParams.ddcFactorFb[0]*1e6 #FWPath='C:\\Program Files (x86)\\Texas Instruments\\High Speed Data Converter Pro\\14J56revD Details\\Firmware\\TSW14J56REVD_BRAM_ADC_DAC_DDR_128K_XCVR_FIRMWARE.rbf' FWPath='C:\\Program Files\\Texas Instruments\\High Speed Data Converter Pro\\14J56revD Details\\Firmware\\TSW14J56REVD_BRAM_ADC_DAC_DDR_128K_XCVR_FIRMWARE.rbf' HSDC_Pro.Connect_Board(hsdcparam.Boardsno,30000) HSDC_Pro.Download_Firmware(FWPath,1,120000) ###### Configure TX-DAC #################################################### hsdcparam.tx.Datarate=491.52*1e6 confighsdcpro().tx() '''************RUN BASICBRINGUP.PY**********************''' #mainWindow.runFile(base_directory + r"\bringup\AFE79xx_EVM_Mode1.py") mainWindow.runFile(base_directory + r"\Automation\AFE79xx_TSW14J56_Mode1.py") ###### Configure RX-ADC #################################################### AFE.TOP.overrideTdd(15,3,15) hsdcparam.rx.Datarate=sysParams.FadcRx/sysParams.ddcFactorRx[0]*1e6 confighsdcpro().rx() ###### Configure FB-ADC #################################################### #AFE.TOP.overrideTdd(0,3,15) #hsdcparam.fb.Datarate=sysParams.FadcFb/sysParams.ddcFactorFb[0]*1e6 #confighsdcpro().fb()