This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769DEVM:电路板布线损耗、长度匹配&s 参数信息

Guru**** 2923410 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7769DEVM, AFE7769D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1281441/afe7769devm-board-trace-loss-length-matching-s-parameter-info

器件型号:AFE7769DEVM
主题中讨论的其他器件: AFE7769D

您好

 我们的电路板设计需要 AFE7769DEVM 电路板线迹损耗、长度匹配和 s 参数信息。

此外、该 EVM 上使用的 FMC+连接器 PN 是什么? 接头的损耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shu Khan:

    我们会很乐意这样做。 请注册以登录 TI.com。 然后、我们可以将您添加到安全文件夹、其中包含可供下载的 EVM PCB 设计文件和 BOM。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang、您好、已经注册 TI 帐户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shu Khan:

    我们将授予您访问 AFE7769D 的安全保留程序的权限

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    此外、EVM 上使用的 FMC+连接器 PN 是什么? 连接器的损耗是多少?

    尊敬的 Shu Khan:

    PN 是 接缝型 A-K-TR。  

    此外、您已获得 mySecure 访问权限、因此您应该能够查看请求的信息。  

    请告诉我们、我们还可以提供哪些帮助。 谢谢!

    Br、

    N·西姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shu Khan:

    作为后续行动、我们建议通过以下资源了解有关此特定器件的其他规格:

    指向特定 PN 的 Samtec 页面链接: https://www.samtec.com/products/seam-40-02.0-s-10-2-a-k-tr

    如有进一步查询、请发送电子邮件至: ASG@samtec.com 

    谢谢!

    此致、

    西姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、会查看信息、如果有任何其他问题、会回复给您。