This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7906:AFE7906:AFE79xx sysParams.spiMode?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1283620/afe7906-afe7906-afe79xx-sysparams-spimode

器件型号:AFE7906

AFE79xx_ConfigurationGuide_SBAA417_Jun2020.pdf
参数 spiMode 的说明如下:
1.3线模式
1. 1-4线模式
不过、
0.3线制模式
不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tatsuya:

    您是对的。  将 spiMode 设置为"0"将设置3线模式、并将 spiMode 设置为"1"将设置4线模式。

    此致、

    大卫·查帕罗