This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:电流变化

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900, AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1282548/afe7900evm-current-variation

器件型号:AFE7900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7900

您好的支持团队

AFE7900和 ZCU102评估板用于设置5V 电压和2.5A 电流(由 KEITHLY 电源提供)

评估板可接受780MA 至 600mA 之间的电流(FLUATUATING)、但对于正常工作板 、需要685MA 稳定电流、

我们在 TP13上观察到  0.833V 而不是1.8V。

 电路板未获取正确的电流、因此 SPI 无法通过 USB 工作来配置 AFE7900。您能帮助我解决该问题吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nirmal:

    第一个问题是 AFE7900EVM 的电源应为5V、额定电流至少为5A。 如果它低于5A、则无法完全配置电路板。  

    您能否尝试使用支持5V、5A 的电源? 此外、1.8V 是否始终为0.833V、还是仅编程后使用?  

    此致、

    大卫·查帕罗