This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:编程和设置似乎可以工作、没有获得 DAC 输出。

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1276965/afe7950-programming-and-setup-seems-to-work-not-getting-dac-output

器件型号:AFE7950

延续上一个帖子/问题;

在 AFE7950EVM 上、我都有一个可编程电源、设置为5.5V (不会下降;在测试点、即使在消耗大约3安培的电流时、它也会保持在5.5V)并输入到 TSW14J57板上的12V 电压。

在使用 PPT 教程幻灯片的过程中、我没有看到任何错误、PLL2已锁定指示灯一直保持点亮、但 TSW 电路板 D2 LED 在编程期间仅闪烁、运行 S1脚本后也一直闪烁。 但是、当我在 HSDC Pro 软件的 DAC 屏幕中点击"send"按钮时、系统即会熄灭。 我没有从 AFE 板上的 TXA 得到输出、我建立的唯一连接是从 TXA 上的 SMA 连接器到频谱分析仪。 我可以测量到7.5GHz 的频率、看不到任何东西。

我没有收到任何 JESD 错误,也不必运行 AFE.adcDacSync()命令,尽管我尝试不运行和运行该命令。

D3 (PLL2已锁定打开)。 本教程并未涉及这方面、但 AFEEVM 上的 D4 (LMK 锁定)始终不会启用。 不知道是为了什么

正如我所说、在 TSW 电路板上、在运行 S1后、*在*点击 HSDC Pro 中的"发送"按钮之前、D2闪烁、D3导通并稳定、D5和 D6导通、但变暗?、D8和 D9导通。 其余(D1、D4、D7)关闭。 在 AFE EVM 板上、*仅* D3 (pll2已锁定)处于打开状态。

在我点击 send 后(根据上一篇文章、我被告知教程中指出我应该在运行 S1脚本之前点击 send 的错误)、在 TSW 板上、D1 (TX 同步)瞬间闪烁、D2关闭、并保持关闭状态。 D3保持导通。

我在 TXA 输出上没有获得任何信号。 同样、我没有连接其他同轴电缆上的导线、从 TXA 连接到我的频谱分析仪。