This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769DEVM:串行器/解串器 TX 和 RX 回波损耗数据

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7769DEVM, AFE7769D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1282005/afe7769devm-serdes-tx-and-rx-return-loss-data

器件型号:AFE7769DEVM
主题中讨论的其他器件: AFE7769D

您好、TI Guru、

我想为 AFE7769DEVM (FMC+)设计一个配合、我们正在查看一些数据、以便我们可以确保配合工作。

 AFE7769DEVM 的 TX 和 RX SerDes 回波损耗是多少?  

可能的话、向我们分享高达29.5Gbps 的图形肯定会 对我们的设计有所帮助。

我们希望在我们这边能够拥有理想的最大布线长度。

谢谢。
此致、
阿尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    我们可以为您提供 IBIS AMI 模型、您可以对整个 SerDes 发送器/接收器链进行建模。 您可以从 PCB 板级配置文件(主板)和 AFE7769D EVM PCB 文件中提取 S 参数模型作为起点。 您还需要使用 FPGA 的 IBIS AMI 文件来完成链。

    我们将通过 mysecureserver 分享,您可以从那里下载。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    IBIS AMI 模型位于文件夹4:仿真下。 请查看并告知我们任何反馈。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kang、

    但是、我可以看到 ibis 和 PCB、因为 TI 已经设计了该 EVM、可能 TI 已经对其进行了仿真。  如果您能与我们共享数据、就会更高效。

    谢谢。
    此致、
    阿尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    请允许我内部查看、以便了解我们可以为您整合哪些资源。

    -姜