This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950 DAC

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1275232/afe7950-dac

主题中讨论的其他器件:AFE7950

您好、TI 团队、

对于 AFE7950的 DAC、我有两个问题:

1) 1)当我运行 TI_IP_10Gbps_8 Lane_ConfigLmk.py 和相关的 FPGA 程序时、我可以测试输出信号。 但我不知道输出信号频率与 FPGA 生成的单音信号频率之间的关系吗?  单音信号 频率是多少?   以特定带宽输入 FM 信号、输出情况如何? 频率? 带宽?

2) 除了请求 TI-JESD-IP (申请过程需要太长的时间),您能提供一个演示使用 AMD JESD204 IP 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,

    默认情况下、FPGA 正在生成一个64点正弦波、使 DAC 输出频率等于 NCO + datarate/64。 该参考设计的数据速率为491.52MSPS、因此输出为 NCO + 7.68MHz。  

    系统已向您发送包含申请表的电子邮件。 如果您可以发回填写好的表格、我们可以授予您对 TI-JESD-IP 的访问权限。


    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 FPGA 产生的64点正弦波的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,

    FPGA 产生的正弦波的频率等于 AFE 数据速率/64。  

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢你的答复。

    输出信号频率仅与 NCO 和 AFE 数据速率有关? 我能理解吗?

    如果用 FM 信号(20MHz 带宽)替换正弦波、输出信号频率是否不受影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,

    这仅适用于我们默认提供的 CW。 我们将在数据速率下发送一个正弦波、由于它是一个64点正弦波 、这等同于一个发送到 DAC 的频率为数据速率/64的音调。 如果将64点正弦波替换为 FM 信号并将其发送到 DAC、则会从 DAC 中获得 FM 信号+ NCO。

    此致、

    大卫·查帕罗