This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000:滤波器参数

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1280995/afe8000-filters-parameters

器件型号:AFE8000

对于仿真需求、我们应具有如下详细说明的内部 RX 和 TX 滤波器结构:

  • 随后两种场景的 DUC 内插滤波器系数:
  1. 内插至12[GSPS]的375[MSPS]输入信号
  2. 250 MSPS 输入信号、插值至12"GSPS]
  • 场景中的 DDC 抽取滤波器系数:
  1. 采样后的输入信号降至187.52[MSPS]

谢谢。

R·海姆

haim.rizi@ramon.space

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim、

    我们 无法提供 滤波器系数、但过去我们提供了 DUC 和 DDC 的模型。 我将与我们的设计团队核实、看看这些是否适用于该器件。

    此致、

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我们期待着这些模特!