This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:Latte 配置设置 LMK04828

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, AFE7950, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1272509/afe7950evm-latte-config-setting-lmk04828

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828AFE7950

在 ZCU102_AFE79xx_64b66b_12Gbps 参考设计中找到

TI_IP_12Gbps_8 Lane_Config L.mk。


我正在尝试将 LMK04828、FPGA 和 ADC 的设置更改为 AFE7950_EVM。

我要做的是、对来自10MHz 基准的80MHz VCXO 进行 PLL 处理并通过80MHz 创建1280MHz
内部的 VCO 通信。 将其除以创建128MHz 和256MHz、如 LMK04828连接更改列表中所示。
我要输出。

任何脚本中都没有专门更改 DCLK*/SDCLK*的地方。 我是否需要修改库?

  请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tatsuya:

    由于 AFE7950EVM 和您的定制板使用 LMK 的不同输出进行计时、因此您最好使用 TICS Pro 软件来调整 LMK 配置。 可使用以下链接下载 TICS Pro 软件。  

    https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW 

    此致、

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下链接
    www.ti.com/.../TICSPRO-SW
    支持的产品和硬件
    不包含 AFE7950EVM。
    有可能控制它吗?