This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:AFE7950和 Xlinx JESD 配置和数据映射器

Guru**** 2533660 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1280896/afe7950-afe7950-and-xlinx-jesd-config-and-data-mapper

器件型号:AFE7950

您好、 TI 团队、

 我正在测试 Xlinx JESD204-IP 以连接 AFE7950EVM。
我的评估板是 zcu102、我将 afe7950evm 连接到 zcu102的 HPC1。 我尝试在子类1模式下使用8b/10b。
我几乎没有更改 afe7950的参考代码(TI_IP_10Gbps_8 Lane_Config L.mk)。
因此、,fpgaRefClk = 122.88MHz;FRef = 491.52MHz;LMFS=4421

下面是我使用 Xilinx JESD204-IP 的配置列表。我要为8个通道上的4个 Tx DAC 设置 Xilix JESD204-IP、意思是8821 (LMFS)。

122.88MHz;
245.76MHz;

//来自 JESD_LINK_params.vh 的 polairty 参数;`define TX_LANE_POLARITY 8'b00001111
.gt_txpolarity (8'b00001111)、

//"JESD_LINK_PARAMS.VH"的物理层映射器;`define LANE_DAC_TO_GT_MAP{4、5、6、7、3、0、2、1}
TX_tran_mapper_3 <={TX_LANE_DATA_3[31:16]、TX_LANE_DATA_3[15:0]};// TxBQ2、TxBQ1;
TX_tran_mapper_0 <={TX_LANE_DATA_1[31:16]、TX_LANE_DATA_1[15:0]};// TxAQ2、TxAQ1;
tx_tdata={tx_tran_7,tx_tran_6、...、tx_mapper_mapper _1、tx_tran_0}

当我测试输出时、DAC 输出不能锁定在点频率(DAC 输入为单频)。

  1. 上述参数配置是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,

    极性正确、但数据映射看起来不正确。 我相信在您的另一篇 e2e 文章中,链接如下,您正在寻找数据物理映射器关系的正确方向。  

    我不熟悉 Xilinx JESD IP、因此我无法准确地说出您的参数是否正确。 现在您已经拥有了 TI IP 的访问权限、您是否有机会对其进行测试、因为已经对参考设计进行了修改以处理映射和极性问题?  

    此致、

    大卫·查帕罗