This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920EVM:能否将此评估与 Xilinx VCU118电路板一起使用?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7920EVM, AFE7920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1276138/afe7920evm-can-i-use-this-eval-with-xilinx-vcu118-board

器件型号:AFE7920EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7920

您好!

我们计划使用 AFE7920EVM 通过 Xilinx VCU118板进行测试。

为了配置器件、我们计划使用在 AFE7920评估板上借助 AFE7920评估 GUI 提供的 USB 转 SPI 接口、而不使用 FMC 连接器上提供的 SPI 接口。

我想 TI 使用了 TSW14J56EVM 进行测试。

这就是我想知道  我们是否可以使用 Xilinx VCU118板进行测试的原因。

此外、GUI 中是否有选项可用于配置 AFE7920、以用于 GUI 中的一些预定义示例用例以外的自定义用例?

例如、我想在24.33024Gbps 的速率下测试具有四个串行器/解串器通道的 AFE7920。 有可能吗?

非常感谢尽早作出回应。

谢谢。

拉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队、

    任何相关的更新。

    谢谢。

    拉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    AFE7920 EVM 基于 FMC、支持 VITA 57规范、与 VCU118采用的标准相同。 我已加入我们的目录转换器团队来支持您的帐户。  

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    正如 Kang 提到的、AFE79xxEVM 支持 VITA 57规范、并可与 VCU118板配合使用进行测试。

    要更新 AFE 配置,我们建议使用脚本 S1-S7之一作为起点,然后您可以更新自定义配置的脚本。 通常的更改将包括更新 LMFS、Sampling Rate 和 Dec/Int.  

    如果您需要帮助创建自定义脚本、我们可以在您填写下表的情况下帮助您生成一个脚本。

    此致、

    大卫·查帕罗