This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:为什么在 ADC 采样率= 2.5GHz 时无法进行 x8抽取?

Guru**** 2811095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1273218/afe7950-why-x8-decimtion-at-adc-sample-rate-2-5ghz-does-not-work

器件型号:AFE7950

您好!

我的客户希望在 ADC 采样率= 2.5GHz 时使用 x8抽取。
但是、数据表表表8-5指出、ADC 采样率= 2.5GHz 时、x8抽取无效。
它在 ADC 采样率= 1.5GSPS、2.25GSPS、3GSPS 但不在2.5GSPS 时工作的原因是什么?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano:

    2.5GSPS 支持 x8的抽取。 不同列中的抽取值可按任意不同采样率进行缩放。 但是、这样做时、您还必须相同地调整 DAC 采样率和内插。

    此致、

    大卫·查帕罗