This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8030EVM:在 DAC 之后观察相位补偿

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE8030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1280552/afe8030evm-observing-phase-compensation-after-dac

器件型号:AFE8030EVM
主题中讨论的其他器件:AFE8030
我们在 MATLAB 中离线处理在 TI 4.4GHz 输出端收集的 IQ 转储时、观察到相补偿去映射数据(5G NR OFDM 波形)的一些旋转。 我们的设置为:

在 RTL 中生成的 Iq ----------------------------------------------------- JESD 接口------------------------------------------------------- > TI DAC (4.4GHz)-> VSA (4.4GHz)
我们还传递在 JESD 接口输入端收集的转储、即 RTL 生成的 Tx 输出数据。 我们没有观察到任何旋转。 请参阅下面随附的片段。 请帮助我们解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiva、您好!

    只要 Fref (参考频率)以及 AFE80xx 片上 PLL 处于稳定状态并保持锁定状态、AFE80xx 的 TX 部分将以固定频率保持稳定。 当 AFE80xx 的 TX 输出相对于 Matlab 脚本的观察路径旋转时、QPSK 会进行旋转。

    到 TX 输出的 Matlab 和观测路径是 QPSK 解调中的频率偏移补偿源。 如果初始频率偏移估算与5G NR 帧结束时的最终偏移估算不同、则会发生相位旋转。

    请告知 AFE8030 EVM 是否通过通用参考锁相到观察路径/仪器。 这是测试设置侧的一个关键点。  

    就 AFE80xx 本身而言、您需要检查参考频率和片上 PLL 是否已锁定且稳定。 如果 AFE80xx 本身在时钟级别上正常工作、它所处的级别将低于在5G NR 级别进行的频率偏移补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    我们实际上将 VSA 的输出10MHz REF 从 VSA 移至 TI、从而使 TI 与 VSA (观测路径)实现了同步。

    此致、

    希瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiva:

    请使用 Keysight VSA 或 R&S FSW 5G 个性化等已知的5G NR 解调器对结果进行交叉检查、以检查您的 EVM%解调过程。 在使用上面重点介绍的两个工具时、我们没有看到相位旋转问题。 这将有助于您检查有关频率/相位偏移补偿的 Matlab 脚本。

    -姜