This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:是否可以动态更改 NCO 频率?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1279331/afe7950evm-is-it-possible-to-dynamically-change-the-nco-frequency

器件型号:AFE7950EVM

"TI JESD204 IP 参考设计"
位于 ZCU102_AFE79xx_64b66b_12Gbps.zip
输入参考 TI204c-Setup.docx 的信号
我确认了附后的行为。

我想在 ADC 采样期间动态地更改 NCO 频率。
使用 Latte 可以完成吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tatsuya:

    要在器件启动后动态地更改 NCO 频率、可以使用 python 命令 AFE.updateRxNco (chNo、Freq)# chNo 0-3。 请注意、您只应在与初始频率相同的奈奎斯特区域内更新频率。  

    此致、

    大卫·查帕罗