This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1208-AFE7950EVM:支持适用于 TRF1208-AFE7950EVM 的 Micrichip RT PolarFire

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1278799/trf1208-afe7950evm-support-for-micrichip-rt-polarfire-for-trf1208-afe7950evm

器件型号:TRF1208-AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: TRF1208AFE7950EVM

团队成员

是否有用于连接 TRF1208-AFE7950EVM 和 Microchip RT PolarFire 的参考示例?

谢谢。此

致、 V·班萨尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinit。

       我将此主题分配给 HSC 团队。 他们会很快回复给您。

    此致、

    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinit。

    我们尚未提供任何适用于 PolarFire FPGA 的参考设计。 如果 Microchip 开发套件的 FMC 具备匹配的串行器/解串器通道和时钟、则可兼容此 TRF1208AFE7950EVM。

    此致、Chase