This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769DEVM:串行器/解串器通道交换

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7769DEVM, AFE7769D, AFE7769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1277827/afe7769devm-serdes-lane-swap

器件型号:AFE7769DEVM
主题中讨论的其他器件: AFE7769DAFE7769

您好、TI 团队、

我看到 AFE7769DEVM 上的串行器/解串器通道交换、CPLD 在 AFE7769D 器件中设置了交换的通道吗?

假设、如果我要设计一个与  AFE7769DEVM 匹配的 FPGA FMC 连接器、我只想再次确认我不需要在我身边交换串行器/解串器通道、是这样吗?


谢谢。
此致、
阿尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    请告知您的通道交换定义。 您是否是说 SerDes 的正负桥臂相对于 FMC VITA57规格相反? 如果是、我们可能已经这样做了、以便优化 AFE7769D EVM 的布局、从而保持最佳的信号完整性。

    对于 AFE7769D、我们确实可以选择对 AFE7769D 串行器/解串器块的 SRX/STX 端口的 P/N 桥臂的极性进行编程反向。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考 AFE7769D EVM ,J21A FMC 连接器。

    引脚 A2、A3假设 FMC 标准连接用于 DP1、但 EVM 连接到 DP0 (DP0_FMC_P/N)

    CPLD 是否设置了 AFE7769D 器件中的交换位置?

    假设、如果我要设计一个与  AFE7769DEVM 匹配的 FPGA FMC 连接器、我只想再次确认我不需要在我身边交换 SerDes DP 通道、是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    是的、同意原始 VITA57规范将 A2和 A3 分别称为 DP1_M2C_P 和 DP1_M2C_N。 但是、在 EVM 设计中、TI 的 AFE7769D 只需将2STX+/-通道路由到此类端口 A2和 A3。 因此、只要您确保 A2和 A3上的 JESD204接收器正在寻找来自 STX2+/-的通道数据、数据和握手就应该如预期般发生。

    这不是通道交换。 相反、这是简单的定义/命名规则更改。 否、CPLD 不控制任何此类操作。

    AFE7769D (带 DPD)与 AFE7769 (非 DPD 版本)不同。 AFE7769D 只有四个 STX 通道(STX1至 STX4)和四个 SRX 通道(SRX1至 SRX4)。  

    例如、当我提到内部通道交换时、我的意思是 STX2通常传输射频上行链路通道2数据(而 STX1通常传输射频上行链路通道1数据)。 但是、如果您今天想要 STX2传输射频上行链路通道1数据、我们提供了内部多路复用功能、以适合不同的 STX 通道(即 JESD204通道)。 希望这对您有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kang、尤其是关于内部通道交换信息。 这很有用!

    此致。
    阿尔德