This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769DEVM:SYNCINA/B/C/D 和 SYNCOUTA/B/C/D

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7769D, AFE8000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1277551/afe7769devm-syncina-b-c-d-and-syncouta-b-c-d

器件型号:AFE7769DEVM
主题中讨论的其他器件:AFE7769DAFE8000EVM

您好、TI 团队、

我看到 SYNCINA/B/C/D 和 SYNCOUTA/B/C/D 已连接到 AFE7769D 的 AFE7769D 上 、但它不 用于 AFE8000EVM。

为使串行器/解串器/JESD 正常工作、AFE7769D 是否硬性要求?  

谢谢。

此致、
阿尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alder、您好!

    物理 SYNCIN 和 SYNCOUT LVDS (或 CMOS、可通过软件配置)是 JESD204 B 协议、8b/10b 编码的一项严格要求。 如果您的终端 FPGA 是 JESD204 B 协议、则必须使用 SYNCIN 和 SYNCOUT 作为链路建立的握手信号。

    对于 JESD204C 标准、这些信号是可选的。 例如、我们拥有基于 Intel Agilex 的参考设计、它利用基于 JESD204C 64/66B 的编码、无需这些物理握手信号。

    请告诉我们如何在这方面为您提供进一步支持

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kang、