This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769DEVM:AFE7769DEVM 原理图

Guru**** 2997480 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7769DEVM, AFE7768D, AFE7769D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1276370/afe7769devm-afe7769devm-schematic

器件型号:AFE7769DEVM
主题中讨论的其他器件: AFE7768D、 AFE7769D

正在查找 AFE7769DEVM 原理图以及 AFE7768D EVM 信息/原理图...

谢谢。

此致、
阿尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:  

    AFE7769D EVM 原理图链接已删除。  根据 TI 政策、EVM 原理图信息只能通过 TI 的 mySecureServer 共享。  登录 TI.com 后、我就可以授予您访问权限。   

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kevin。

    原理图有多个版本、我可以知道型号吗? 请也分享用户指南。

    怎么样 AFE7768D 信息? TI (或 TI 合作伙伴)是否为 AFE7768D 提供任何 EVB? 也请分享原理图

    谢谢。
    此致、
    阿尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    AFE7769D IC 能够在不同的频带下工作。  在 AFE7769D 数据表的特性部分第一页、我们提到了从600MHz 到6GHz 的射频频率范围。  为了在这些频带下实现最佳性能、AFE7769D IC 与 Tx、Rx 和 FB 端口之间需要一个匹配网络。  这就是为什么您看到 EVM 原理图被命名为26EVM、LB、MB 和35EVM 的原因。  26表示2.6GHz、35表示3.5GHz。  LB 表示低频段、用于频率小于1GHz 的情况。  MB (中频带)介于1.7GHz 至2.2GHz 之间。

    至于用户指南、我们目前还没有可以在外部发布的指南。  您特别需要有关 EVM 的任何信息吗?

    有关 AFE7768D 的详细信息、我将请我们的营销工程师 Simran Nanda 回答您的问题。

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    感谢您与我们联系。 我想问一下、您是否想到了特定的用例(频率、带宽等)?

    您可以 在此处找到有关 AFE7768D 的信息。 列出的数据表将提供有关这些变体的一些基本信息。

    我们只有 AFE7769D 的评估模块(EVM)——在 Kevin 提到的各种频段中——这些模块可以从频率、通道和带宽的角度适应其他变体的所有规格。

    如果您有其他问题、请随时联系。 谢谢!

    此致、

    西姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kevin 老师讲解这些差异。

    我目前没有其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Simran、并注意到 AFE7769D。

    我们正在收集对此的要求、并且尚未锁定用例。

    在这一刻,我没有进一步的问题。

    谢谢。