This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7906:RxNCO 设置

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7906, AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1272506/afe7906-rxnco-setting

器件型号:AFE7906
主题中讨论的其他器件: AFE7900EVM

AFE7906器件我需要将 RxNco 频率设置为352MHz 更改为608MHz
您能告诉我如何在 Latte 中对其进行设置吗?

sysParams.rxNco0 =[5,400,5400]、#Band0、Band1 (对于 RXA)
[500,500]、#Band0、Band1对于 RXB
[2,500,2500]、#Band0、Band1 (RXC)
[1,800,1800]]# RXD 的 Band0、Band1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suematsu。

    如果输入频带从352到608MHz、您可以选择中心频率、480MHz 作为 NCO 频率。  

    在 AFE7900EVM 上、RXB 输入电路是该频段中最佳的电路。  

    若要将 RXB NCO 更改为480MHz、可以按如下方式更新脚本:  

    sysParams.rxNco0 =[5,400,5400]、#Band0、Band1 (对于 RXA)
    [ 480 ,500]、#Band0、Band1对于 RXB
    [2,500,2500]、#Band0、Band1 (RXC)
    [1,800,1800]]# RXD 的 Band0、Band1

    请注意、 可用的输出带宽是输出数据速率的~80%、即 ADC 采样率除以抽取因子。

    此致、

    维贾伊