This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:AFE7900 TI-204B/C 接口

Guru**** 2391395 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1271358/afe7900-afe7900-ti-204b-c-interface

器件型号:AFE7900

您好!  

我使用的是 AFE7900。  我需要将 TI-JESD204B/C IP 用于以下电路板(Avnet UltraZed-7EV SOM (xczu7ev-fbvb900-1-I))。  

TI-204C IP 是否支持此开发板?

对于以下配置、我还需要澄清 AFE7900的参数

  • ADC 采样率= 2949.12MSPS
  • 抽取率  = 24
  • 接口速率  = 2949.12/24 = 122.88MSPS?
  • L-M-F-S-HD   =  1 - 2 - 4 - 1 - 0 (这些参数表示每个 JESD RX 链路(RX A 或 RX B)  

为了便于我理解、RXA 样本来自单通道(L)。 转换器(M) 2对应一个 I Sample 和一个 Q sample。 f (每帧八位位组)表示一个通道中的4个八位位组。  

我的理解是否正确?

  • 串行器/解串器速率  =  4.9152Gbps
  • 系统参考时钟 = 1.92Mhz (sysref)  IT 频率是否正确?  

上述设置说明了 DDC 输出的接口速率为122.88MSPS。 我的理解是否正确?

 JESD204B 接口中的串行器/解串器的参考时钟是什么

6) 6) 参考时钟  = 122.88或245.76?

我们使用 JESD 系统模式0进行测试。 请 阐明我的理解是正确的吗?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Muhammad、

    Unknown 说:

    TI 的 JESD-204C IP 支持此电路板(Zynq UltraScale+ FPGA)。 所有支持的 Xilinx FPGA 系列 都在 IP 网页上提供: https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP

    您可以在同一网页上申请该 IP。

    Unknown 说:

    可以。 正确。 对于一个 RX 通道、LMFS 为12410。 对于4个通道、L 和 M 参数 将为四倍、即 LMFS:48410。

    Unknown 说:

    串行器/解串器速率正确。 SYSREF 频率  还取决于 DAC 采样率和内插因子。 但1.92MHz 适用于您所描述的 ADC 速率。 当在 AFE79xx EVM 软件中运行 AFE 配置脚本时、 日志窗口中会显示应使用的 SYSREF 频率。  

    Unknown 说:
    以上设置说明了 DDC 输出的接口速率为122.88MSPS。 我的理解是否正确?

    可以。 改正

    Unknown 说:

    使用 TI-JESD204 IP 时、FPGA 参考时钟将 SERDES 通道速率除以80、即61.44MHz、获得4915.2Gbps 通道速率。  

    Unknown 说:
    我们使用 JESD 系统模式0进行测试。 请 阐明我的理解是正确的吗?  [/报价]

    如果您计划使用所有4个通道、则可以使用 JESD 系统模式1。

    以下 RX ADC JESD 配置可使用:

    		#####	ADC-JESD	#####
    sysParams.jesdSystemMode= [1,1]
    													#SystemMode 0:	2R1F-FDD						; rx1-rx2-fb -fb
    													#SystemMode 1:	1R1F-FDD						; rx -rx -fb -fb
    													#SystemMode 2:	2R-FDD							; rx1-rx1-rx2-rx2
    													#SystemMode 3:	1R								; rx -rx -rx -rx
    													#SystemMode 4:	1F								; fb -fb- fb -fb
    													#SystemMode 5:	1R1F-TDD						; rx/fb-rx/fb-rx/fb-rx/fb
    													
    sysParams.jesdTxProtocol= [0,0]						# 0 - 8b/10b encoding; 2 - 64b/66b encoding 
    sysParams.LMFSHdRx		= ["24410","24410","24410","24410"]

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vajay、

    感谢您对上述问题的详细答复。

    我不明白为什么 4.9152Gbps SerDes 速率的参考时钟是61.44Mhz?  

    L-M-F-S HD  为 1 - 2 - 4 - 1 - 0

    每帧的八位位组 (f)  在上述设置中设为4。 这表明在一个通道中、每个通道获得32位(4个八位字节)。 1个 I 采样(16位)和 1个 Q 采样(16位)。 如果参考时钟 将  (串行器 /解串器速率/40)? I-e 122.88MHz?

    如果上述理解有误、请更正我

    谢谢

    此致

    穆罕默德·奥马尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhammad、

    很抱歉耽误你的时间。

    您的计算结果是正确的。 输出采样率为122.88MSPS。 但这不需要等于 FPGA 参考时钟。 在 TI JESD204 IP 中、SERDES 通道输出数据被并行化到80个流。 这就是基准时钟将等于61.44MHz 的原因。 每个时钟周期将输出两个数据样本。  

    此致、

    维贾伊