This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7906:射频与放大器;微波论坛

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7906, AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1269828/afe7906-rf-microwave-forum

器件型号:AFE7906
主题中讨论的其他器件: AFE7900EVM

你好。

我使用的是 AFE7906。

打开电源之后(设置之后)、
我遇到了数据转换出错的问题。

输入并转换相同的4通道正弦波。
将输出似乎不在采样同步范围内的数据。

在设置后、部分4Ch 通道
这不规律地发生、并将持续到它被复位。

发生频率大约为每30个设置发生一次。
一旦它处于该状态、它在你将其复位之前不会改变。

设置是否有问题?

设置的写入时序已确认。
我想了解一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideyuki:

    我很抱歉耽误你的时间。  

    您是否使用 AFE7900EVM 或您设计时使用 AFE7906的定制电路板?

    您使用的是哪个配置脚本?

    "每30种设置执行一次"是什么意思? 这些 SPI 写入 AFE 的操作是否正确? 您能解释一下吗?  

    此致、

    维贾伊