This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:配置设置问题

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1276302/dac38rf82-configuration-setup-question

器件型号:DAC38RF82

您好!

我想确认 DAC38RF82的正确配置适合我们的应用。

我们需要创建带宽介于50 -100MHz (内部数据速率将为100-200MSPS)之间的基带信号(来自 FPGA)。 这是单个 I/Q 流。

我们需要使用22210/44210模式通过 JESD204馈送此数据流。 我们计划使用100MHz 的参考时钟。

输出频率应在1.6GHz 左右、因此我们应具有中心频率为1600MHz 的100MHz 频谱。 在6400MHz 处选择的 DAC 采样率。

我们使用 DUC 将基带信号上变频为1.6GHz、使用 NCO。

请检查 GUI EVM 工具中设置的配置是否与所需行为相匹配。

Question:

1.根据数据表、我们需要在双路 DAC 模式下配置、以便使用 NCO 混频器进行升频转换。 这是否正确、或者我们可以在同一 DAC 上使用路径 AB 和 CD?

2.我们是否需要在宽带配置中对双路 DAC 配置使用 SYSREF?  

3、对于 JESD204接口、我们需要将每个 DAC 配置为22210模式、是否正确(不是44210)?

4.快速入门中未介绍如何将 SERDES 配置更改为较低的速率。 这种行为合适吗? 是否会更新寄存器设置?

提前感谢、

伊利亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilias:

    很抱歉、我们花了一些时间才回来讨论此问题。 您可以使用单个 DAC 和 AB 向上变频为1.6GHz NCO 频率。

    对于100MHz 频谱和6.4GSPS 时钟、您将需要实现24倍插值。 这会将输入数据速率降低至6400/24=266.667MSPS、从而提供更灵活的串行器/解串器 LMFS 选项。 请参阅下面我刚才用于测试该情况的配置。

    注意以下页面的映射配置特定于我们的评估硬件。

    这应该会为您提供大约80%* 6.4G/24 = 213MHz 的输入带宽、完全处于内插滤波器的通带区域内、这意味着没有衰减。

    我已发送一个以0Hz 为中心的 IQ 信号(由10个单频正弦波组成)来反映您的100MHz 输入信号。 然后、使用设置为1600MHz 的 NCO 将以0Hz 为中心的信号混合到1600MHz。 下面是频谱分析仪的输出。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的蔡斯:

    感谢您的答复。 我没有意识到混音箱也控制着 NCO 混音。

    在 SERDES 配置选项卡中:

    总线宽度20/16位用于有效载荷(未编码)(例如16-位 DAC=>16)、这是正确的吗?

    关于"JESD"选项卡:

    我理解 SERDES 频率降低的概念、但针对 LMFS=3100显示的配置对我来说似乎无效。

    我预计值为4211。 是这样吗?

    此外、N、N'值应为16、这样16位 DAC 值才能正确?

    谢谢。

    伊利亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilias:

    这些值分别显示 L-1、M-1、F-1、S-1、N-1、 等等 此模式的上述 LMFS 为4211。 关于总线宽度、数据表显示在上一版本中、寄存器字段从可编程字段变为保留字段、并将寄存器0x3E 中的位4:2写入3b'010。 您可以根据需要在寄存器0x0C 的位15:14中更改传入数据的位宽度。

    此致、Chase