This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:AFE7900 JESD204B 接口、带 Xilinx AMD JESD204 IP

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM, AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1271800/afe7900evm-afe7900-jesd204b-interface-with-xilinx-amd-jesd204-ip

器件型号:AFE7900EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7900

e2e.ti.com/.../5050.xilinx.txt

您好!  

我将 AFE7900EVM 与 Xilinx AMD JESD204B IP 配合使用 (Avnet UltraZed-7EV SOM (xczu7ev-fbb900-1-I))。

我已将以下参数设置为  

  • ADC 采样率= 2949.12MSPS
  • 抽取率  = 24
  • 接口速率  = 2949.12/24 = 122.88MSPS?
  • L-M-F-S-HD   =  1 - 2 - 4 - 1 - 0 (这些参数表示每个 JESD RX 链路(RX A 或 RX B)  

我 已经在 Xilinx IP 地址层中设置了  

  

 

我 已将 AFE7900编程为 ADC 斜坡模式。 但我按以下顺序得到了斜坡模式。

0A80、0A81、0A82、0A9C、0A84、 0A9A、 0A99、 0A87、0A88、 0A96、0A95 、  0A94、 0A93、0A92   、0A91、0A8F、  0A90、 0A8E、 0A8D、0A8C  、0A8B、0A8A、0A89、  0A97、 0A98、 0A86、0A85  、0A9B、0A83、0A9D、  0A9E、 0A9F、

0A40、0A41、0A42、0A5C、0A44、 0A5A、 0A59、 0A47、0A48、 0A56、0A55 、  0A54、 0A53、0A52 、 0A51 、0A4F、  0A50、 0A4E、 0A4D、 0A4C 、0A4B、0A4A、0A49、  0A57、 0A58、 0A46、0A45  、0A5B、0A43、0A5D、  0A5E、 0A5F、

0A20、0A21、0A22、0A3C、0A24、 0A3A、 0A39、 0A27、0A28  、0A36、0A35、  0A34、 0A33、 0A32、 0A31、 0A2F、  0A30、 0A2E、 0A2D、 0A2C、0A2B 、0A2A、0A29、  0A37、 0A38、 0A26、0A25 、 0A3B、0A23、0A3D、  0A3E、 0A3F、

有人能 帮我解决这个问题吗?

我已经附上了我用于编程的 Latte 脚本、

谢谢

此致

穆罕默德·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhammad、

    我相信您面临的问题与 FPGA 中的数据解压缩有关。 您能否确认您使用以下格式解压缩数据?

    此致、

    大卫·查帕罗