This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:输入/输出阻抗匹配

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1267143/afe7900-input-output-impedance-matching

器件型号:AFE7900

您好!

我想将 AFE7900用于宽带频率应用:[1 ;5] GHZ 用于 TX 和 RX 接口。

1.是否可以在该频率范围内匹配 AFE7900 RX 和 TX 接口?

2.您能告诉我如何计算我们要使用的输出频带的匹配网络值吗?

也许您已经有了技术解决方案吗?

谢谢。

B. 皮纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pinard:

    是否要使用1GHz 到5GHz 的频段?  

    如果不在匹配电路中添加一些有损耗的电路、就无法匹配从1到5GHz 的宽带。  

    安全文件夹中提供了我们用于数据表图的匹配网络。 我们还在安全文件夹中添加了 AFE 输入/输出回波损耗 S 参数。 您可以使用它来设计匹配电路、该电路可能需要根据您的电路板布局和所使用的平衡-非平衡变压器进行一些调整。  

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    对于我的应用、我需要使用 AFE7900收发器提供的4个 TX 和4个 RX。 我希望能够在同一个输入接收器或输出发送器上对以下频带频率进行采样。 对于这些频带、必须匹配4个 RX (或4个 TX)。

    -[1100; 1300] MHz

    -[1560;1630] MHz

    -[2480;2500] MHz

    -[5000;5050] MHz

    您是否有原理图示例来说明如何在匹配电路中添加一些有损耗的电路? 还是通过仿真示例来设计匹配电路?

    我可以访问安全文件夹、如果您有关于匹配电路的更多信息、我很感兴趣。

    我可能必须将频带分成两部分: [1000;2500]MHz 和 [5000;505050] MHz。

    此致、

    B. 皮纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    我 使用 QucsStudio 进行了仿真、以评估输入 RX4上的输入匹配阻抗。

    带有针对 RXDIN 的 L/S 频带匹配(AFE1900EVM 原理图第3页)、通过仿真给出的输入匹配 在[1;3]GHz 时优于-5dB。

    =>您是否有有关 AF7900EVM 电路板匹配阻抗的仿真结果?

    =>是否有计算方法可以 匹配 AF7900EVM 板的输入/输出?

    此致、

    B. 皮纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在关闭通过电子邮件回复的此帖子:

    您好 Benoit、

    匹配 GHz 输入范围内的 AFE 或任何 HS ADC 不是一件容易的事情。

    ADC 通常的回波损耗很低、因此可以通过仿真获得良好的一阶方向、由什么实现。

    但请记住、PCB 寄生效应和布局也会产生影响、为了满足您的要求、需要进行一些调整。

     

    AFE79xx 安全文件夹中有一整套参数文件、如果您尚未拥有这些文件的访问权限、我们可以为您提供这些文件的访问权限。

    我强烈建议您使用这些函数、以便根据您的应用的 BW 获得一阶仿真。

    此致、

    Rob